This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3000 UDP收发数据吞吐量的问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

大家好!

      有用CC3000做过UDP数据吞吐量测试的吗?在64子节以内的小数据包的情况下,同时收发能达到多大的通信速度啊?谢谢大家!

  • 这个跟你配的MCU就有比较大的关系了,MCU的performance不一样,通信速度会有很大影响。

  • 谢谢你的回复。我想知道的是MCU速度的影响可以忽略的情况下的极限吞吐量,例如官方网站的MSP430FR5739的例子能够达到的最大吞吐量,但是数据通信包都是小于64字节的。最简单的情形,接收方收到64字节的UDP数据包后,立刻回复一个64个字节的数据包,发送方收到回复后,又发64字节的数据,如此反复,这样最大数据吞吐量能达到多少?实际测试双向通信只有640字节/秒左右,即一来一回要200毫秒左右,请问这样正常吗?

    测试程序流程很简单,先建立一个UDP的socket,然后就循环调用select函数,发现有数据到来就用调用recvfrom接收,并立刻回复一个数据包。

  • 补充一点,CC3000是采用WPA2与路由器连接的,发送方是Winsock写的PC程序,并且在收到CC3000发回来的数据包后,不能立刻发送数据包,要等待大约80毫秒才能发送,否则CC3000会收不到。

  • 如果不考虑MCU处理64个字节数据包的时间,这吞吐量没有意义吧?

  • 这个意义重大啊,在绝大多数情况下,MCU处理数据包的时间是可以忽略的,尤其是在MCU速度较快的情况下。衡量CC3000模块的性能,就是要排除其它因素,这样你可以知道你现在达到的数据吞吐量还有没有提升的空间,可不可以通过更换较快的MCU进一步提升性能等。我用7.3728MHz的MCU做过MicroChip的以太网芯片ENC28J60的测试,从PC端发送数据出去到收到MCU送回来的响应,平均只要3~4毫秒(即双向通信数据吞吐量有60KB/s),数据包大小是200字节,这CC3000也太离谱了吧?

  • ti的工程师们,能不能解答下啊?

    另外请教一下两个CC3000模块之间的通信路由器是不是作了转发的,

    具体点说就是模块A发送数据包给模块B时,模块B是在模块A发送完毕时就收到了(这样的话,如果模块A刚发送完时,路由器即使突然掉电,模块B还是能够收到模块A发送的数据包的),还是要等路由器收到时再次发送模块A才能收到(这样的话,如果模块A刚发送完时,路由器突然掉电,模块B就收不到模块A发送的数据包了)

    路由器在数据发送中充当怎样的角色,广播的情形又是怎样?疑惑求解,谢谢了!

  • 路由器相当于一个网关的角色,两个模块之间那是点对点的通信。你说的A,B之间的通信情形是后者。

  • winsock没有flush之类的方法吗? flush应该可以立刻发送.