如上所叙,是不是M4的user Guide是不提供的,如果有的话应该到哪里去下载,或者在SDK的那目录下??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以参考链接 http://www.ti.com/lit/ug/swru367a/swru367a.pdf
该文档内有相关的描述
Hi Aojie,
如上面两位所述,您可以方便的找到我们CC3200的TRM, 但是不会像通常的MCU那样详细,主要原因就是我们是一个simplelink wifi产品,目的就是让用户很方便很容易的使用我们的产品去实现他们的application, 很多都是可以调用我们的API来实现相应功能,所以SOC里 MCU相关的peripheral操作相关的可以依照 SDK Docs里的CC3200-Peripheral_Driver_Library_User's_Guide来操作,WIFI NWP部分的操作可以参考simplelink API的具体函数guide来操作。而且SDK的example中例程也比较丰富,很多功能都可以参照这些例程来实现,这就是我们叫simplelink wifi的初衷。 一些文档SDK里没有,你可以去CC3200主页上去查看,谢谢!