问题一如下:
CC3200在TCP SERVER模式下,在simplelink没有看到能够支持超时断开client的socket连接,
比如可以设置3秒钟client没有数据发送来,就默认断开???
如果不支持的话,只能直接根据
Link.TcpServer.NewSockID = sl_Accept( Link.TcpServer.SockID, ( struct SlSockAddr_t *)&(Link.TcpServer.Addr), (SlSocklen_t*)&(Link.TcpServer.AddrSize));
ASSERT_ON_ERROR(sl_Close(Link.TcpServer.NewSockID));
这两个函数结合再加个TIMER?
问题二如下:
在 timer 例程中,我发现在定时器分频函数修改 Timer_IF_Init(PRCM_TIMERA0, g_ulBase, TIMER_CFG_PERIODIC_UP, TIMER_A, 200);
分频为200,多少timer的时钟也没有分频,80MHZ在哪里跑。LED闪烁跟例程默认代码一样。
问题三如下:
CC3200的RTC只是秒中断而已??不支持日历??这样只能用软件算法来搞日历?