This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题
Hi Ning,
您好!
请参考:
CC3000是我们的上一代 Simplelink WIFI NWP产品,需要外挂MCU. 有芯片也有模块.
CC3100是CC3000的升级版本,把以前需要外置的DCDC, SWITCH, PA等都包了进去。有芯片也有模块。
CC3200是我们的SOC产品,就相当于Cortex M4+CC3100.
谢谢!
ning,
CC3100 是一个集成了TCP/IP协议的网络处理器,需要通过SPI或UART口外接一个host MCU。
CC3200是一个机遇cortex-m4的SOC,里面相当于是一个M4的内核加一个CC3100的核。
谢谢
CC3100和CC3200是pin2pin吗
不是完全的p2p兼容,毕竟CC3200比CC3100多一个M4的内核。
Ning,
管脚的话CC3200和CC3100是pin2pin的。功能的话,就像Ken说的,CC3200多一个M4内核,所以有些引脚CC3200用到,但是CC3100没有用。谢谢!
嗯 ,明白了
Ning,
以后多讨论。如果没有问题,建议将这个帖子关闭,方便我们管理,谢谢!
以前我也不太了解这个,后来知道CC3100你可以用任何单片机去操作,就是相当于一个单片机常用接口的比如串口或者SPI接口的无线网卡。。而CC3200就是一个集成了单片机的这个网卡。
简单的理解就是 双核芯架构的 CC3200 = 80MHz 主频的M4内核单片机(开放给客户使用) + CC3100网络处理器