大家好,我最近遇到了一些困扰我很久的问题,希望大家能提出解决方法或者建议。
我用cc3200做一个从机中断去接收主机发过来的一个字符,大致代码如下:
我在Debug模式下通过设置断点发现,可以跳进中断,但是uiStatus= I2CSlaveStatus(I2CA0_BASE)返回的值是0;这是什么原因呢?
void I2C0_IRQHandler(void)
{
uint32_t uiStatus;
uint32_t data;
uiStatus = I2CSlaveStatus(I2CA0_BASE);
data=I2CSlaveDataGet(I2CA0_BASE);
I2CSlaveIntClearEx(I2CA0_BASE, I2C_SLAVE_INT_DATA);
if(uiStatus & I2C_SCSR_DA)
{
data=I2CSlaveDataGet(I2CA0_BASE);
}
else if(uiStatus & I2C_SCSR_TREQ)
{
}
}
void I2C_Init(void)
{
//PRCMPeripheralClkDisable(PRCM_I2CA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
//Enable I2C Peripheral
PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_I2CA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
PRCMPeripheralReset(PRCM_I2CA0);
//Init Slave Mode, Set Slave Address
I2CSlaveInit(I2CA0_BASE, MASTER_I2C_ADDR);
I2CSlaveFIFODisable(I2CA0_BASE);
//Enable Slave Interrupt
I2CSlaveIntEnableEx(I2CA0_BASE, I2C_SLAVE_INT_START|I2C_SLAVE_INT_STOP|I2C_SLAVE_INT_DATA);
//Register I2C Interrupt
I2CIntRegister(I2CA0_BASE, I2C0_IRQHandler);
//I2CMasterInitExpClk(I2CA0_BASE,80000000,false);
I2CSlaveDataGet(I2CA0_BASE);
//Enable Processor
IntEnable(INT_I2CA0);
}
void main()
{
//
// Initailizing the board
//
BoardInit();
//
// Muxing for Enabling UART_TX and UART_RX.
//
PinMuxConfig();
//
// Initialising the Terminal.
//
InitTerm();
I2C_Init();
while(1)
{
}
}