This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200如何和单片机通信啊,单片机作为主设备,CC3200作为从设备

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

如题

  • ning,

       CC3200是一个基于Cortex-M4内核的SOC芯片,如果你需要 将它和外在的单片机通信的话,你可以通过SPI,UART或是IIC等总线进行信息的交互。

    按照你的要求,我觉的可以采用SPI或IIC,CC3200做从设备。

    谢谢

  • CC3200引脚问题:是什么含义,有什么用,怎么用
    1、ANTSEL1,Antenna Selection Control
       ANTSEL2,Antenna Selection Control
    天线选择控制引脚有什么用,怎么用呢
    2、SOP1,Sense On Power 1
    这个引脚有什么用,怎么用呢
    3、我对电源引脚的分类合适吗,这些引脚该如何用
    第一组电源
    VIN_DCDC_ANA,Analog DC-DC input (connected to chip input supply [VBAT]),有什么用,怎么用
    VIN_DCDC_PA,PA DC-DC input (connected to chip input supply [VBAT]),有什么用,怎么用
    VIN_DCDC_DIG,DIG DC-DC input (connected to chip input supply [VBAT]),有什么用,怎么用
    VIN_IO1,Chip Supply Voltage (VBAT),有什么用,怎么用
    VIN_IO2,Chip Supply Voltage (VBAT),有什么用,怎么用
    第二组电源
    DCDC_ANA_SW,Analog DC-DC switching node,有什么用,怎么用
    VDD_ANA1,Analog supply fed by ANA2 DCDC output,有什么用,怎么用
    LDO_IN1,Analog RF supply from ana DC-DC output,有什么用,怎么用
    LDO_IN2 ,Analog RF supply from ANA DC-DC output,有什么用,怎么用
    第三组电源
    DCDC_PA_SW_P,PA DCDC switching node,有什么用,怎么用
    DCDC_PA_SW_N,PA DCDC switching node,有什么用,怎么用
    DCDC_PA_OUT,PA buck converter output,有什么用,怎么用
    VDD_PA_IN,PA supply voltage from PA DC-DC output,有什么用,怎么用
    第四组电源
    DCDC_DIG_SW,DIG DC-DC switching node,有什么用,怎么用
    VDD_DIG1,Internal Digital Core Voltage,有什么用,怎么用
    VDD_DIG2,Internal Digital Core Voltage,有什么用,怎么用
    第五组电源
    DCDC_ANA2_SW_P,ANA2 DCDC Converter +ve Switching Node,有什么用,怎么用
    DCDC_ANA2_SW_N,ANA2 DCDC Converter -ve Switching Node,有什么用,怎么用
    VDD_ANA2,ANA2 DCDC O,有什么用,怎么用
    第六组电源
    VDD_RAM SRAM LDO output,有什么用,怎么用
    VDD_PLL Internal analog voltage,有什么用,怎么用

    4、SPI接口只能接Flash,还是支持SPI的通信的都可以接。
    FLASH_SPI_CLK FLASH_SPI_CLK
    FLASH_SPI_DOUT FLASH_SPI_DOUT
    FLASH_SPI_DIN FLASH_SPI_DIN
    FLASH_SPI_CS FLASH_SPI_CS

  • 楼主,你的设计有进展吗?

  • 您好,如果在SPI通信时令CC3200作为从模式,采集模块作为主模式,那么两者的SCLK相连,CC3200还需要去读取主模式中的时钟吗?程序在SDK的例程SPI DEMO上该怎么修改,第一次做这块的内容,求指教,谢谢!

  • CC3200作为SPI的从设备,是被动的接收主设备的时钟的。建议你可以在原有的4线SPI的基础上加一根GPIO的中断信号线。

    如果CC3200有数据要传给你的主设备时,可以拉高或拉低这根信号线来触发主设备的外部中断,从而去读取CC3200的数据。

    谢谢

  • 我的是由主设备采集完信号后发送到CC3200,不需要从CC3200读取数据,然后程序这块如果想修改SDK里的SPI DEMO,是不是应该把driver里的SPI.h等都学习一遍?