1、STATE AT RESET AND HIBERNATE 复位状态和休眠 ,是这个意思吗?
2、Hibernate signal input to the NWP (active low). Hibernate signal 是什么意思,NWP是什么意思
3、AP是什么意思呢
4、VDD_DIG1和VIN_IO1这两个供电引脚有什么区别呢?
5、HOST_INTR中断输出这个引脚是做什么用的?
6、Enable signal for external TCXO. 中TCXO是什么意思呢?
7、VDD_PLL和LDO_IN2这两个供电引脚有什么区别呢?
8、"RESET input for the device. Active low input.
Use RC circuit (100k || 0.1 μF) for power on reset."这句话是什么意思呢?
9、VDD_PA_IN这个供电引脚是什么意思呢
10、LDO_IN1这个供电引脚是什么意思呢
11、VIN_DCDC_ANA,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
12、DCDC_ANA_SW,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
13、
VIN_DCDC_PA,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
DCDC_PA_SW_P,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
DCDC_PA_SW_N,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
DCDC_PA_OUT,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
DCDC_DIG_SW,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
VIN_DCDC_DIG,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
DCDC_ANA2_SW_P,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
DCDC_ANA2_SW_N,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
VDD_ANA2,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
VDD_ANA1,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
VDD_RAM,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
VDD_DIG2,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
VIN_IO2,这个供电引脚是什么意思呢,怎么用
14、UART1_nRTS,这个引脚怎么用呢