CC3200没有提供MAC地址?要自己购买?然后烧录在外部flash里面?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
MAC可以更改,那为什么还叫做MAC,,内部地址指的是??
芯片本身固化了MAC地址。
用户可以用默认的(in soc),也可以自己去IEEE申请/写(in sFlash).
BR. Albin
前面的回复我有些疑问:
1. 如果我需要写我们自己的MAC地址,那就是要写到串行flash里,请问这个“向串行flash写MAC地址”的动作需要调用什么特定的接口或使用特定工具来完成?
2. 向串行flash里写入我们自己的MAC地址后,事实上存在两个MAC地址,一个在ROM里一个在flash里,cc3200本身如何确定使用哪个?
3. 读取MAC地址只有
sl_NetCfgGet(SL_MAC_ADDRESS_GET,NULL,&macAddressLen,(_u8 *)macAddressVal);
这一个API吗?那我读到的是ROM里的还是flash里的呢?
请TI的工程师帮忙解答,谢谢!!!
1. 是API sl_NetCfgSet, 也可以通过uniflash写
2. 如果FLASH里面有,就用FLASH里面的,FLASH里面没有采用ROM里面的
3. 同上面的#2, FLASH里面有就取FLASH里面的,否则取ROM里面的。