This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc3200

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请问一下现在cc3200的官方报价是多杀  

                  他的运用跟其他的mcu有什么区别

  • 免费样片从授权代理商处购买型号状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚器件标记封装数量 | 载体代理商库存TI 每千片标准交货时间
    无此商品 联系代理商 CC3200R1M1RGCR ACTIVE -40 to 85 7.99 | 1ku VQFN (RGC) | 64 查看 2500 | LARGE T&R No Stock 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
    无此商品 联系代理商 CC3200R1M2RGC ACTIVE -40 to 85 8.61 | 1ku VQFN (RGC) | 64 查看 250 | TIW TRAY No Stock 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
    CC3200R1M2RGCR ACTIVE -40 to 85 8.61 | 1ku VQFN (RGC) | 64 查看 2500 | LARGE T&R 1K - 5K 每千片交货时间:有现货
  • 用业界第一个具有内置 Wi-Fi 连通性的单片微控制器单元 (MCU) 开始你的设计。 针对物联网 (IoT) 应用的 SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。 CC3200 器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。 此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线 (QFN) 封装。


    • CC3200 SimpleLink Wi-Fi — 由应用微控制器,Wi-Fi 网络处理器和电源管理子系统组成
      • 应用微控制器子系统
        • ARM Cortex-M4 内核,运行频率 80MHz
        • 嵌入式存储器
          • RAM(高达 256KB)


    • 购买的话,实际价格建议咨询当地代理商 http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957