你好,
请问一下CC3200有否有两路串口呢? uart0作为调试打印, uart1作为通信用.
uart1 tx 58 ,rx 59 不知道对不对呢? 应该如何配置使用呢? 下面使用是否正确
void
PinMuxConfig(void)
{
//
// Enable Peripheral Clocks
//
MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_UARTA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
//配置uart1
MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_UARTA1, PRCM_RUN_MODE_CLK);
//
// Configure PIN_55 for UART0 UART0_TX
//
MAP_PinTypeUART(PIN_55, PIN_MODE_3);
//
// Configure PIN_57 for UART0 UART0_RX
//
MAP_PinTypeUART(PIN_57, PIN_MODE_3);
//
// Configure PIN_58 for UART1 UART1_TX p58
//
MAP_PinTypeUART(PIN_58, PIN_MODE_6);
//
// Configure PIN_59 for UART1 UART1_RX
//
MAP_PinTypeUART(PIN_59, PIN_MODE_6);
}
为何uart1通信不了呢?
谢谢!