在调试CC3200LP的P2P例程时,函数卡死在WlanConnect()函数内,是CC3200找不到p2p-negotiation请求,(device found any p2p-negotiation request),
STATUS_BIT_P2P_REQ_RECEIVED 这一位始终没有置位,但是我在我自己的设备上就搜索不到CC3200发出的WIFI信号,当然没有办法实现p2p negotiation啊,
请问这是为什么呢?还有就是LP板上的跳线帽的接法?如图,什么时候把跳线帽放到P58和VCC,什么时候放到J15,好迷糊啊,手册上面没有明确提到这个问题?
我使用的环境是IAR 7.30 ,SDK的版本是1.0.0的,其他的AP模式可以调试成功的。
谢谢。