This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

3200 在STA模式下,不能通过smartconfig在局域网中进行demo演示

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

如题,如果我们的路由器没有链接互联网,那么运行sdk中的Out of box example 就不能进入3200的web ui ,为什么?

  • daemon,

      你可以把3200运行在AP模式下,然后用手机或是电脑去连接它。在SDK里面有一个关于Httpsever的例程,里面就有你通过终端设备链接3200,然后访问里面的web page\

    谢谢

  • 感谢您热心地回答,我知道板子在AP模式下,我们可以通过手机的wifi连接3200后在web中演示demo,

    但我想问的是:(家里的路由器没有连接到互联网,只是可以发射wifi信号,供其他设备连接)板子在STA模式中,运行out of box例程,用smartconfig配置好相关信息使得3200连接到无线路由器,然后在wifi-starter的设备列表中点击搜索到的设备,会一直卡在浏览器中,不能进入web,请问这是什么原因?

    (如果我们的路由器已经连接到互联网,就可以在STA模式中进行演示)

    不知道我描述清楚了没有,请解答

  • 你的意思是说搜索设备的时候搜不到对吗? 能否看一下你的路由器是不是会挡掉mDNS的包,因为有的路由器会有这个问题。而发现设备的数据包是基于mDNS的。

  • 设备可以搜索到,也可以获取IP地址,就是输入这个ip地址后不能进入3200的web ui,但是如果AP连接到互联网的话,通过这个ip地址就可以进入web ui

  • 这个有点怪,因为对于CC3200来说,路由器有没有联网都是一样的。是不是你的路由器如果没联网的情况下,是不允许两个station之间通信。

  • 我也遇到这样的为题,开发板工作在AP模式下 ,手机可以访问开发板的Httpserver,但是工作在STATION模式下时,在路由器下可以看到开发板连接上了路由器,但是按照Httpserver例程的说明,用手机去连开发板连不通,路由器可以正常连网的