Dear TI工程师,
我们公司刚拿到一个新的CC3200 LAUNCHXL板子,硬件版本是V3.2, 现在发现用Uniflash工具连接不上,不能烧录。
在网上也查了相关信息,按照前人的提示,有做过很多尝试,但还是不行。请帮忙看下是什么原因?
1. 板上跳线是严格按照文档来的,确认好几遍没有问题,排除跳线原因。
2. 板上电压正常,FT2232芯片和CC3200芯片电压都正常,排除未供电原因。
3. 重新安装电脑驱动,查看串口号及对比uniflash中设置,也都没有问题,排除驱动安装问题和串口号写错可能。
4. 把板上FT2232芯片出来的RX,TX短路,用电脑串口工具,可以看到TX发送的数据, RX线上有收到,排除FT2232芯片未正常工作可能。
现在基本感觉除了主芯片没有工作,或坏掉外,没有其它可能可以解释。 请问你们有没有遇到类似问题? 板上的CC3200芯片真的如此容易坏掉? 甚至新拿到的评估板也不行?请帮忙分析解释下!非常感谢!