产品做老化测试——开机3分钟,关机1分钟循环往复,冷启动发现发射功率下降到只有-50dbm,刷测试固件后发现输出功率-50dBm,接收-30dBm,测试电源域发现
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
产品做老化测试——开机3分钟,关机1分钟循环往复,冷启动发现发射功率下降到只有-50dbm,刷测试固件后发现输出功率-50dBm,接收-30dBm,测试电源域发现
电源供应问题: 检查DCDC_PA_SW_P和DCDC_PA_SW_N的电压为0可能是由于电源开关或电源线路故障导致的。请检查电源供应电路,确保电源正常工作,并提供正确的电压和稳定的电源。
PLL供电问题: 如果VDD_PLL电压为0,则可能是由于PLL供电线路故障或供电器件损坏导致的。请检查PLL供电电路,确保供电线路连接正常,并提供正确的电压和稳定的电源。
固件问题: 刷测试固件后发现输出功率和接收功率都较低,这可能是固件配置或软件算法设置有误。请确认所使用的固件版本是否正确,并检查相关配置参数是否正确设置。
供电电源稳定可靠,且DCDC_PA_SW_P、DCDC_PA_SW_N以及VDD_PLL为内部电源,并不直接通过外部直供,且数字部分的电源和功能完好;进一步,将良品与不良品进行交换芯片测试,不良跟着芯片走,判定芯片不良,与外围器件无关。
下图为电源上电波形
您好,实在抱歉让您久等了。您是否知道设备在测试前是否正常工作?
您如何测量传输的输出功率,您使用什么工具设置TX功率? 设备不应传输-50dBm功率。
能否发送坏零件和好零件的TX功率测量结果?
感谢回复。
设备初始状态都是正常的,能够联网通讯,老化过程中会有断电和重新上电的过程,在这个过程中发现有2个设备联网失败(总共不超过5个设备),之后烧写测试固件测试射频性能,用radioToolGUI测试的TX&RX。以下是不良品的测试截图,良品的数据符合规格书。
e2e美国那边的工程师,前几天应该是假期,我再给您这边催促一下,谢谢。
对的,我这边还没有收到回复,我最近在询问进度,有消息会立即回复您。