This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3235S: WIFI兼容性问题

Part Number: CC3235S


TI工程师,您好。

目前我使用CC3235遇到了一个奇怪的问题:当CC3235做为STA时可以连接手机、电脑、路由器的AP,但是当我使用一个Linux开发板做为AP时,CC3235确无法找到该AP(信道和国家码有排查过),我能确保Linux开发板上的AP能被手机或电脑正常连接,所以我想问请教一下,是否有遇到过该问题,是否有解决方法或者我应该如何进行排查。谢谢。

  • 您好,

    感谢您的提问。

    您有使用官方SDK的Network Terminal示例进行过扫描测试吗?也扫描不到吗?

  • 您好,

    感谢您的回复。

    是的,我使用了官方的Network Terminal进行扫描测试也无法扫描到,5G和2.4G都无法找到,我该怎么进一步排查?是否需要抓取一下80211的帧?除了CC3235其它STA都能连上这个AP,CC3235也能连接其它的AP,唯独这个Linux开发板的AP连不上,是因为它发出的beacon帧有什么不一样的吗?我是否需要抓取80211的包?

    图片是电脑连接该AP的一些信息和使用官方Network Termina扫描的结果:

     

  • 您好。

    我更换了Linux开发板上的wifi固件,用的是定频模式,现在开启AP,CC3235能够扫描到并正常连接,但是使用不定频的固件开启AP,CC3235无法扫描到AP,这个是和天线有关系吗?我们目前是用的TI的LAUNCHXL-CC3235官方开发板进行测试的,是板载的陶瓷天线。

  • 您好,

    有看到您发的图显示wifi协议是WIFI6(802.11ax),cc3235s是只支持802.11 a/b/g/n,虽然wifi6能向下兼容,可能在其中也会有些频段cc3235s不支持,才导致了您上述的错误。

    所以您测试定频后可能那个频段是802.11 a/b/g/n所支持的频段,才会可以正常连接。

  • 您好,

    感谢您的回复。

    我现在使用定频的wifi固件,它们工作的很好,所以我不打算再深究这个问题了。谢谢