TI 员工,你好:
如题:
CC3200用SDK里的那个例程可以连接到我自己的无线路由器?
是否还需要在手机上下载APP呢?
BR?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Wlan Station例程~
参考文档:SDK安装目录
C:\ti\CC3200SDK_1.0.0\cc3200-sdk\docs CC3200-Getting_Started_Guide.pdf
也可以下载附件:
TI员工,你好:
可能我没有说清楚。
我的硬件:只有1块CC3200-LAUCHPAD.
软件: IAR for ARM 7.20.2. 、
TI CC-3200 SDK1.0.0
我的方法:Wlan Station例程和Wlan AP例程我都跑了。
我的目的:用TI例程(或者我在上面做少量修改),连接到我们公司的无线路由器,
您给我的建议是用Wlan Station例程,那个例程需要Wlan station设备通过AP设备连接internet, 然后连接www.ti.com.
这里的AP设备就可以是我们自己公司的无线路由器吗?
BR!
lin,
你的需求其实就是把我们的CC3200当做station模式,然后你们公司的无线路由器当做AP。运行我们SDK里面的WLAN_Station例程就能实现这一功能。
在运行时,你需要在程序里面配置你们公司的无线路由器的SSID和相关的密码格式和密码。
我们官方的例程里面又加入ping公司网址的功能,你可以在例程里面修改,不用这部分功能也是可以的。
谢谢