大家好
第一次使用ti的产品,我在用cc3200的评估版测试CC3200CloudDemo时出现了一些问题
开始时能顺利运行,cc3200能与云交互
然后我打算将cc3200与云端交换的数据传到另一个开发板上,
所以我在pinmux中加了MAP_PinTypeUART(PIN_07, PIN_MODE_5); 作为uart的tx 与另一个开发板相连
但debug时将另一块开发板与cc3200的p07相接,ccs会出现与设备断开
若干次后,现在单独运行CC3200CloudDemo都不行了(即没有与另一个开发板连接)
程序在执行sl_Start(NULL,NULL,NULL) 就会出错,错误信息如下:
Cortex_M4_0: Error
Cortex_M4_0: Unable to determine target status after 20 attempts
也尝试过uniflash3.2,企图将cc3200还原,uniflash中没出现错误信息,但cc3200在debug时依然出错
操作步骤如下:
format->service pack update->program
现在我想知道这是什么问题?(硬件出问题了,还是软件出问题)
怎么能重新让cc3200正常运行官方的例子?
希望得到回复,谢谢