Hi TI的工程师们:
我想请问一下,CC3000模块在连接到路由器后,并没有想象的那样保持长连接,反而一段时间后,从AP端断开,这个感觉到疑问,还有就是断开后 wlan_ioctl_statusget();并没有很快做出响应(如果响应的话,我可能会让它重新连接AP),这也比较疑问,还请TI大神给个答复,能让我解决CC3000从AP端断开的问题!
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI的工程师们:
我想请问一下,CC3000模块在连接到路由器后,并没有想象的那样保持长连接,反而一段时间后,从AP端断开,这个感觉到疑问,还有就是断开后 wlan_ioctl_statusget();并没有很快做出响应(如果响应的话,我可能会让它重新连接AP),这也比较疑问,还请TI大神给个答复,能让我解决CC3000从AP端断开的问题!
谢谢
Hi TI的工程师们:
如上所述,我想说的是不光是CC3000模块,就连最新的CC3200LP也是如此吗?我不想再发帖提问CC3200的此类问题,也就接着此贴叙述了,我用的是猎豹免费WIFI的用户在线,断开提示功能,实验证明确实不光CC3000MOD还是CC3200LP都没有在猎豹免费WIFI上达到长连接的目的,而是在一段较长时间后断开,并且都没给第一时间的回复(即便调用wlanstatus之类函数都无法得知),TI的工程师们可以重复此类实验证明我述说的真实性,并且我保证猎豹免费WIFI有效性和持久性。关于此类问题,还请TI工程师们,给予及时答复,谢谢!
对于CC3200来说,在连接断开的时候,你有没有收到SL_WLAN_DISCONNECT_EVENT的事件。你是如何判断WIFI连接断了的,是TCP/UDP连接断了,还是WIFI连接断了。
你好,谢谢你的答复,如上所说,CC3200LP在连接猎豹虚拟WIFI后会断开,指的是 CC3200LP与WIFI的连接断了
,对比之下,我使用的安卓手机却没有与WIFI断开,这些都是可以在猎豹免费WIFI用户列表查看的,TI工程师
们你们可以做类似实验,这种情况下,没有收到SL_WLAN_DISCONNECT_EVENT事件,也就不可能做出WLAN层的及
时响应处理了,只有重启WIFI时或断开WIFI时可以做出处理,而这种自我断开,目前只能通过检测它的网络连
接性做出处理(只要断开,就不能联网),可是这并不是好办法,得从根源解决,为什么CC3200P会与WIFI断开
呢,不是应该长连接吗?希望TI的工程师们给与答复,谢谢!
是的,应该是长连接的,如果连接断了,而且也没收到事件,那肯定是有问题的。
你的理解也是对的,不过能否提供更多信息给我们。
你的CC3200LP的版本是多少?能否更新到最新的service pack, 然后你用的是哪个例程?