Part Number: CC3200-LAUNCHXL
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , CC3200SDK, CC3200, CC3100
CCS:12.4
Uniflash:UniFlash 8.2.0
SDK:CC3200SDK-1.5.0-windows-installer
硬件:CC3200-LAUNCHXL

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
背景介绍:CC3200R1M2由于架构的问题,一般是使用调试器通过2线SWD(SOP:001)或者4线JTAG(SOP:000)方式下载到RAM进行调试,注意只有重新上电,RAM中的程序就会丢失,需要重新下载运行。
如果想固化程序需要把模块设置到Flash烧写模式即(SOP:100),通过串口引脚通讯下载到模块Falsh中。重新上电或者复位就可以运行默认的新程序了。
首先通过下表熟悉模块boot模式:
|
SOP2-0(SOP2、SOP1、SOP0) |
模式 |
|
100 |
下载到Flash烧写固化模式 |
|
001 |
2线SWD下载到RAM调试模式 |
|
000 |
4线JTAG下载到RAM调试模式 |
注意:
使用某种模式时一定设置成对应的SOP档位,例如烧写模式一定是100不能是110,101,111.
2线SWD与4线JTAG相比,使用目的功能是一样的;同时2线比4线接线更方便,我们模块只提供了SOP0 SOP2拨码设置,可以实现下载调试与烧写固化程序时用的模式。
下图描述了使用到的SOP引导拨码开关与服务按键。
在具体说明如何下载调试步骤之前,需要用户准备好相应的硬件设备,并正确安装各种软件和硬件设备驱动程序
用CCS Uniflash串口烧写软件,通过USB转串口设备烧录固化文件到进入模块的Flash中。
需要的硬件设备有:
需要安装的软件和设备驱动有:
l CCS Uniflash烧写软件
l 相关USB转串口设备的驱动
l 安装TI官方最新CC3200SDK软件(安装后会找到丰富的测试学习例程)
l 安装CC31xx_CC3200_ServicePack软件(与网络有关的底层程序文件)
您好,
通过Uniflash下载完成后,SOP2的跳线帽有没有拔掉,让CC3200从SPI Flash中启动程序,建议去SP网络处理器的文件为官网最新的。
您好,
1.不是必须win7,这是来自以前的老帖子,和您的问题很相似,所以复制过来看您能不能在这个步骤上解决问题。更推荐新版本的CCS和uniflash
是在第一个SDK的下载选项里有ServicePack,您可以按需选择下载
您根据项目需求来进行芯片选型就可以的
3.首先CCS的工程移植也是较为麻烦的,
其次CC3220/CC3235和CC3200的主要区别在于
4.CC26x2主要是蓝牙类芯片的,CC3220/CC3235是WiFi类的
您好,建议您先尝试格式化SPI Flash芯片,将内部的数据全部格式化一遍,在写入最新的CC3100_CC3200_ServicePack(最新版本号)文件和你的应用程序APP.bin文件,看一下是否有现象

在写入最新的CC3100_CC3200_ServicePack(最新版本号)
这个已经下载,具体刷写那个文件?
建议您先尝试格式化SPI Flash芯片
如何格式化?UNIFALSH 没有找到erease
CC26x2主要是蓝牙类芯片的,CC3220/CC3235是WiFi类的
我意思CC3220/CC3235是刷写方式类似2642那种直接刷写到FLASH而不是rom,是吗?
您好,您说的确实是是这样的。资料会比较旧一些。
我刚下好了V3版本的uniflash,目前是可以导入的也是稳定运行的。

建议您查一下自己电脑环境,看看能不能重下V3版本的uniflash。
您好,刷写的目的是为了让您能够烧录成功。
如果能移植成功的话同样达到了您可以跑demo 的目的,您可以尝试一下。
因为它们硬件架构是相似的,但应该需要根据芯片的不同改一些配置和代码。
重新刷写应该是更简单的,有参照pdf,如果能下载v3稳定的话就会好一些。
我试了15年的那个版本,可以正常打开
1、
图中这个在哪里获取?是不是每次升级都要刷这个?
我真没看到。。。
是在第一个SDK的下载选项里有ServicePack,您可以按需选择下载
您好,ServicePack是为了修复某些软件问题和添加新功能而发布的固件更新。
包含的协议有:802.11 WLAN,TCP/IP,MQTT,HTTP