This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200 IAR下载程序问题

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

正在做板,有个问题比较疑惑。

SOP有三种状态:100-Flash烧写模式,通过UART0烧写flash;001-function mode,2线SWD;000-function mode,4线JTAG。

经试验,发现:

1.uniflash必须通过 uart 烧写,也就是要sop2短接,然后拔掉进入 function 模式运行;

2.如果断开开发板上的 JTAG 短接帽,则 IAR 无法下载程序,说明 IAR 是通过 JTAG 或 SWD 下载程序的。

问题是:

短接 sop2,在flash烧写模式,依然可以通过 IAR 下载并调试程序,请问何故?

此外:

如果脱离CC3200 LaunchPad,自己做板,CC3200 的 JTAG 下载器有何要求,何处寻?TI 自己似乎没有提供。