Other Parts Discussed in Thread: AM2434,
使用官方用户手册中提到的导入步骤,在编译的时候显示不支持该型号。(CCS版本12.5),sdk版本 (cc33xx_thickmac_package_0_4_0_1)

编译wifi_host_driver时让我选择Cortex M.CC3500

编译network_terminal,让我选择Cortex R.AM2434_ALX

请问我该如何编译?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
一般来讲报错是在提示您:
如果在初始 CCS 安装期间未安装对上述产品系列的支持,通常会出现此错误。
确认这一点的一种方法是尝试为消息中注明的设备创建一个新项目。转到菜单“项目”→“新建 CCS 项目”,查看是否可以在“目标”列表中选择消息中提到的设备。如果该设备不在列表中,则确认未安装对该设备的支持。
也有看到一个解决方案如下:
试图手动修改响应文件的内容。
现在我生成了带有可执行文件的响应文件,它可以工作。选择的顺序不相同,因此这可能是导致问题的原因。
你好,我是完全按照 CC33XX Mcu User's Guide的步骤来进行的,但是到了编译这一步会提示未安装上述产品,之后,我重新下载了CCS12.5版本,但是在安装过程中,并没有发现与CC3500或CC3301相关的芯片型号。
如你所述,在项目→新建CCS项目中也无法找到该设备型号,现在的问题是,没有一个可以正常执行的使用步骤,导致后续操作无法进行下去,如果是我缺了这些芯片,我该如何去获取
在运行示例之前,需要将 RAM 引导加载程序、CC33xx 固件和静态校准数据文件编程到 AM243 上的闪存中。这 3 个文件的内容可以在 下找到<cc33xx_mcu_package>/tools/wifi_fw/
。

file:///C:/ti/cc33xx_thickmac_package_0_4_0_1/docs/html/CC33XX-mcu/getting-started-mcu.html#run-from-flash

您用的是linux吗
关于您找不到设备型号,请从CCS下载安装那个界面选择型号
我尝试过在CCS补充缺少的安装包,是可以成功的
您好,CC3301 是一款收发器 Wi-Fi IC,需要主机 MCU 平台(运行 Linux 或 RTOS 的 AM335、AM24、AM26)来启用 Wi-Fi 功能,不能直接使用 CCS 构建。