如何关闭 DNS 服务器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,是这样的,我们把模块拿去网络安全测试,发现如下问题:
开启了 53、67、80、5001 网络端口,系统存在 1 个中危漏洞为DNS 响应泛洪拒绝服务漏洞,1 个低危漏洞为 DHCP 服务器探测漏洞;
DHCP 服务器可以通过网页配置的方式关掉,
那如何关闭DNS服务器呢,谢谢
尝试一下这个:
请将 CC3200 AP 模式的 DNS IP 设置为 127.0.0.1。至少Windows应该忽略设置的DNS服务器IP。
可以直接关电脑的DNS,而不是模块的,模块需要在固件的底层代码改,可能太底层的未开源
你觉得关闭电脑的DNS能满足你的需求吗
在您使用配置DNS的时候,将其的API停止掉,
如上link是一个stop的方式,传入DNS参数
可以一试