作者:mars4zhu
使用TI的TM4C129XL开展物联网实验
在14年8月份的TI MCU Design Days的研讨会上,介绍了TI及其合作物联网云服务提供商Exosite的物联网服务,有幸使用了TI的TM4C129XL开发板,进行了物联网实验。以下是实验记录。
整个实验是按照CLP_Lab2的现成的范例程序进行。编译下载了程序之后,需要使用网线连接开发板到路由器上最终接入网络。
然后现场没有路由器可以使用,只有无限WIFI,而开发板不具有wifi功能。这时候我采用电脑上运行tftp程序,采用电脑作为路由器,通过将电脑的有限网口数据转发到无限网卡上,最终连接网络。
设置电脑的Internet连接共享,允许本地连接(有限网口)通过无线网络连接(wifi)进行通讯
以下是tftp程序运行后,开发板接入电脑,获取tftp分配到IP地址的log.
在Exosite上进行物联网设备注册。
查看物联网设备的信息
开发板将网络信息打印出来:
通过串口,可以使开发板提醒物联网云服务器,发送email到用户邮箱!
可以在网络上查看物联网设备的传感器数据(开发板的温度、按键)
最后,开发板还能玩游戏