Part Number: CC3301
在官方提供的生产线手册中有写提供了一个在linux系统下使用的CC33xx Calibrator Tool工具,可以对芯片的性能进行测试,然后提到,在Linux下安装Calibrator Tool这个工具,现在的问题是,我需要在哪个地方下载安装这个工具,手册上写到可以参考CC33xx Linux desing resources,我不知道在应该在CC33xx界面下,下载哪一个文件可以获得Calibrator Tool

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
1.下载SWT
https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX#downloads
2.PG2.0 + 网页的 SWT (开发板上应该是 REV 3)

3.注意连线方式

4.打开如图

校准器就在最下面一行
你好,我问题描述的校准器应该不是你提供截图的这个校准器,而是在官方文档SimpleLink CC33XX Calibrator Tool User's Guide 以及CC33xx Production Line Guide (Rev. A)官方文档这里提到的校准器,可以通过Linux系统,然后用指令的方式进行

截图上的TOOLBOX工具可以用,但是存在一个弊端就是,如果我在生产过程中,更换CC3301模组,就需要重新加载这个工具,算起来时间大概会花费1分钟,这会增加生产的成本,因此,我们准备用文档提到的校准器工具,直接通过指令来配置模块进行生产测试工作
测试的时候,应该是要一个上位机发指令的,这个上位机可以是 linux通过串口发,也可以是 MCU (比如 AM335, AM62 去发)
这个是校准器的 user guide,你可以查看一下
文件夹内有readme 也请查看一下