我现在正在做一个方案,这个方案将用于wifi连接的智能家用电器,例如洗衣机、电饭煲、热水器等等。这个wifi可以是wifi direct,也可以是wifi wps,也可以是通过路由器来连接。看了一些TI cc3200的资料,觉得CC3200应该可选的备用方案之一。因为刚开始搞wifi项目,很多东西都不懂,特别是对CC3200。在选定方案之前,我想再请教几个问题:
1、wps是不是属于wifi direct的一种方式?CC3200 lanchpad 开发板上是如何实现WPS的?
2、CC3200是否可以同时支持wifi direct和 路由器连接这2种模式。因为wifi direct毕竟是新的东西,现在很多用户的家用路由器和设备都是比较老旧,而且是不支持 wifi direct的。如果我用CC3200开发我的产品,势必要提供对这些老旧路由器的支持,让我的产品通过wifi 路由器连接到internet,然后用户可能是在公司的电脑上把家里的热水器调好、电饭煲开始煮饭、洗衣机开始洗衣等等的。但问题是,对这些老旧wifi路由器(这些老旧不支持WPS),要如何在我的产品上实现选择wifi路由器,并设定wifi的密码。
3、CC3200 的AP mode是一个什么样的模式?连接路由器的?还是wifi direct的? 这个问题有点小白,请不要见笑!