在调试cc3135碰到了以下一个问题,能否帮忙解答一下。

我们使用SOP0和SOP1作为5Gwifi TX和RX开关切换的控制引脚。

但是我们在测试5GWIFI时发现,在MCU与CC3135保持通信时,SOP0和SOP1输出电平为92mv

然而在断开MCU与CC3135通信时,且PC与EMU小板连接,EMU小板与CC3135连接(连接口为TX,RX,GND,NHIB,RTS,CTS)时,SOP0和SOP1输出电平为3.3v。

请问这种现象是什么原因?是有什么配置没做吗?怎么样可以解决这些问题,谢谢!