TI 员工,大家好,
(1) CC3200的调制方式有DSSS和OFMD, 这个在软件中如何选择(软件实现)?
(2) 功率设置可以用函数“sl_WlanSet”来设置,可以设置为0-15, 其中0对应最大功率。
这个没看到0对应的最大功率是多少,另外1-14对应的功率又是多少呢?
BR!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1, 这个是芯片自动适配的,软件不能修改?
2, 这个具体的要看芯片此时工作在什么调制方式上,芯片里面根据不同的设置来配置它的tx power.
Hi Pan,
回答太模糊了,是否有明确的功率值或者功率值的范围列表?
BR!
Level 0 就是规格书标称的功率。
Level 1 就是回退1dB。以此类推,一直到回退15dB.
BR. AZ
谢谢回答。
功率的问题我清楚了,那么OFDM和DSSS是如何设置的呢?
或者说我怎么知道WIFI是工作的OFDM模式还是DSSS模式呢?
如 Pan 说的,这个不需要配置,系统根据信号质量自动完成。
用Air sniffer可以看到空中接口信息。
BR. AZ
Thanks, AZ
Air sniffer 这个工具我百度了下,没看到。
你可以个提供个下载的链接吗?
BR!
我说的Air sniffer是wifi抓空中包的工具。TI 没有类似产品。你可以百度关键字“air sniffer wifi”。挺多信息的。
正常情况下还是挺贵的。。。。。。:-)
BR. AZ