This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc3200的httpserver疑问



TI工程师您好:

    在httpserver的例程中,我想知道程序是怎么对pSlHttpServerEvent->EventData.httpPostData.token_name.data 和 pSlHttpServerEvent->EventData.httpPostData.token_value.data赋值的,还有网页传递的值是怎么拆解,分别赋值给上面2个变量的。谢谢。

  • 这个是在芯片内部处理的,用户程序这边直接拿到的就是HTTP协议数据。

  •    你好,请你帮忙看下我这个问题,谢谢!

    http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/wifi/f/105/t/82677.aspx

    难道,真的只能用flash作为httpserver的服务目录,但是flash小,不太方便,我们打算用SD卡

    能否实现改动你说的httpserver比较底层的代码,来更改!!谢谢!!

  • 你好,刚好看到你的问题,我看到怎么赋值了,另外,我想要问你一个问题,能否把该烧录到flash的main.html等文件

    改到SD卡,这样,手机端就可以通过httpserver访问SD卡上面的东西了???谢谢!!!,附上我发的帖子!!

    http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/wifi/f/105/t/82677.aspx

    另外,也很希望获得TI员工解答!谢谢!!