现在有个智能家电的项目,要求:
1、使用手机给CC3200首次使用配置wifi路由器和密码,首次配置完成后CC3200自动保存,每次重启自动连接。
2、每次自动连接后,CC3200将各种传感器的数据发送给远程的服务器。服务器有一个IP地址和端口,要CC3200的程序能建立一个socket,绑定服务器IP地址和端口号。然后每隔10分钟与服务器建立一次连接,把各种传感器的数据发送过去,然后服务器发送一个确认包过来,如果超时则重新连接,发送完成后断开连接。
我看现在CC3200对外都是提供一个远程WEB服务,相当于把自己当成了服务器,而我的项目是要CC3200当成是client。
请问TI工程师,现成的案例里面有没有可以参考的?可否提供有关资料?