This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC3200 SDK

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

    我是初学者,有几个问题问一下:

     1、在SDK中有好多个工程,为什么我下载到板子上,串口输出的永远是一样的

     2、是不是每一个工程都必须有deliverlib   oslib  simplelink   ti_tos_config这四个文件

     3、我将程序下载到板子上后,复位后,出现附件错误,为什么

  • 串口输出什么样的参数,这个都是在程序里面写好的,你可以在线调试看看,程序是不是跑起来了。这个很简单。

    那是个文件时相应的驱动代码和simplelink已经ti-rtos的配置文件,如果是基于TI-RTOS的例程,四个都要

    将程序通过什么方式下到板子上?如果是IAR或是CCS的话,断电复位程序是不会执行的,因为你调试的时候烧写是在RAM里面。掉电丢失。

    可以用uniflash烧写程序到SFLASH里

    谢谢

  •    在开发板中。CC3200外接一个8M的flash芯片,是已经内置驱动了还是需要自己编写,如果我自己做3200板子的话,外接的芯片如何驱动?

  • CC3200 和8M的SFLAsh是通过SPI接口连接的,在我们的SDK里面已经做好了底层的驱动,不需要用户去编写。

    自己做板子的话,只需要在硬件管脚上面注意一下,使用正确的SPI的管脚。

    谢谢