TI的大爷,你们好,首先感谢你们花时间看我的提问!
我的问题是,你们的ti\CC3200SDK_1.0.0\cc3200-sdk\example\httpserver这个例子
很好,很强大!这么个小wifi芯片,做的很好!可以用手机浏览烧录到它flash里面
的网页!
那么我就遇到问题了!
一:这个函数里面的黑色箭头指向的打印m是我添加的,但是当我启动cc3200,用手机浏览
cc3200的网页时,串口没有打印这2个打印讯息??用的一直是以前的库文件
二:然后我浏览技术手册,发现下面这个问题,图中红色方框标注的netapp,是和用户运用程序分开的,就是我的/sys/mcuimg.bin运用程序里面不包含httpserver最底层部分代码吗?这个httpserver底层代码你们TI提供了源码!意思就是开放的,我可以改动,对吧??
,那么\netapps\http\server\ewarm\Release\Exe\webserver.a 这个.a就是httpserver的库文件,
如何能把我改动的在cc3200里面生效,就只让他用我改动之后的webserver.a文件,而不是之前默认的webserver.a文件
或者,有什么方法,把httpserver这部分代码,包含到/sys/mcuimg.bin里面,直接运用??
三:我把httpserver代码加到/sys/mcuimg.bin工程里面,还是没有用,如下图:
总结:我的问题就是,我需要更改httpserver代码,把原来httpserver默认的在uniflash服务目录
改为SD卡做服务目录,因为flash才有1M,而SD卡可以随时扩充,把SD卡作为httpserver的服务
目录,client端就可以下载SD卡里面的东西,而无需受到flash内存小的限制!那我该怎么做,我
按照上面的做法,没有作用!! 再次感谢TI的员工!!!