利用两个3200launchpad怎么做出wifi透传模块?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
其实还是不太明了,但看上去,“第一个”CC3200要做两个角色? AP连电脑+STA连另外一个CC3200?
这个做不了,CC3200不支持multi-role。
其实,你这个我倒是建议你
电脑和商用/家用路由器AP连
CC3200做station也和AP连。
这样通路就有了。再加载应用业务就可以了
BR. AZ
不支持 multi-role ?
那样很不好呀, 很多时候需要 AP和STA 共存的, 并且市面上大部分的wifi模块都支持这个功能。
CC3200 连这个功能都不予支持, 我们还差点准备要开始开发了, 看来还要再研究研究是否采用CC3200这个方案了。
不知道以后更新协议栈是否会添加这个功能?
San,
wifi根据目标市场分,也分好多“种”. 各有优缺点。
CC3200/CC3100 目标就是物联网市场,开发简单、单芯片、低功耗。当然,吞吐率等也不如SDIO的wifi。
你要看低功耗、高能力的,要看http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx multi-channel/multi-band/multi-role/co-ex随便组合。
还有就是所谓的路由器方案了,功耗无所谓,路由能力强。
BR. AZ
嗯, 感谢你的分析
我们的产品要考虑成本、功能、性能......其实功耗不是重点, 并且按照功耗来说, 3200虽然用了 3路DC-DC, 但是功耗甚至还比不上用 LDO的方案。
还有一点, 组网应该是用Zigbee之类的, 只需要有一个Wifi就行了, 低功耗完全是Zigbee的事情, 用Zigbee一定程度上也能解决Wifi在距离上的问题。而3200, 不提供 multi-role, 级联是没戏了, 就算不考虑这个距离问题, 再说回来这个功耗, Wifi的功耗已经决定不能用纽扣电池供电了, 退一步用锂电池, 按照CC3200的低功耗模式, 1000mAh~5000mAh的电池都是用几十天至一年, 这样还是按照永远都睡眠没醒过来来算呢。 还有, 这样的方案可能只能主动收发数据,而不能实时被动收发。
这样说来, Wifi这东西基本上是跟电池无缘了(没可能叫客户一天一充!?), 离不开市电而又不超过1W功耗, 感觉这样的低功耗意义不大。
好在, TI的有个很好的优势, 资料、Demo都比较齐全(就缺个所有功能都汇总一次的Demo), 这对开发进度来说是很重要。
呵呵,CC3200的平均在网电流(可以ping通)是850uA (DTIM=1)。如果加长beacon listen, 可以做到350uA。
如果进入休眠,定时通信(不可ping通),那就是4uA,(系统7uA)。
可以简单做个除法了。:-)该款芯片是业界wifi功耗最低的。
别说锂电,取决于应用场景,两节AA都可以工作好久。
BR. AZ