This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200 Camera传输图像太慢的问题请教?

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

Hi TI员工和论坛的朋友们,大家好:
 
                     看资料和我自己计算,CC3200可以传视频大概是每秒11帧左右(240*320的QVGA图像) 。
                     如果是M-JPEG,应该可以更快,我觉得是有机会到24帧/秒的(看压缩比)。
 
                     我现在跑TI的SDK中的例程“camera_application”,大概4秒才能传输1帧。
 
                     我想问下,这个怎么调快,就是传输更多帧图片。
                    如果这个例程,你们不熟悉,那是否有其他代码或例子,是可以传输比较快的?
          
                  BR!
  • Hi TI员工和论坛的朋友们,大家好:

               有人可以给回答下吗?

               按我的计算,如果传JPEG图像,240*320,怎么也可以传10帧/秒啊。

                但是现在是每帧要4,5秒的样子。

  • 应该是你自己的问题,我跑的是6帧/S

  • Hi Yonggang Wang,

               我就是跑的TI的例程“Camera Application”啊(TI SDK V1.1.0).

               我并没有改动例程。

                 

  • 1, 你用的是TI的开发板吗?能否检查一下芯片的丝印? 

    2,能否用websock_camera也尝试看看

  • HI, PAN,

             感谢你的回复。

            1. 板子用的不是TI的开发板,因为TI的视频开发板不好弄到,买也很麻烦,我用的是淘宝上的开源硬件商场的那个。

            2, Websock_camera,这个例程我跑不通,在最后的“connect”和send “Capture”页面处,不能正常跑,点击“connect”

                后,没有“Websocket Connected” 弹出,无法看到图像。

           3. 传输图像很慢的问题,我觉得我找到了,现在传输一帧的时间为2.58秒,这2.58秒钟,程序里的"file creat"(open creat)

               用了大概1.2秒,"file open"(open write)用了大概1.3秒, 剩下的大概80ms是MT9D111 Capture 1帧图像和“file write”的时间。

               其中  Capture 1帧图像大概为67ms, “file write”(不算打开文件,只是写的时间,写了1张图片)大概为5ms.

           4. 现在JPG图片是存在片外Flash里的,这个文件的数据本来在RAM里,是从RAM保存到Flash里的,我想问下,是否可以不写入

               flash里,而直接用RAM里的数据,这样会很快,如在RAM里创建一个文件,不过这种方法我不知道是否可行,也不知道怎么做。

     

                 BR!

     

  • Hi,

    你的板子是哪个?我用的也是TB的,没有你说的那个问题。

    关于你的第四点,cc3200不同于stm32,对用户都是透明的。你的想法很好,但是很容易造成死机。

    可否进一步交流?

  • HI Yonggang wang,

                 1. 我用的板子是淘宝开源硬件商城的那个。

                 2. 你说的TB是什么?

                 3.你说没我说的那个问题,是指你一秒可以传很多帧图像吗?

                 4. 关于第四点,在RAM里建文件,我只是个想法,不知道如何实现,你知道吗?

             BR!

  • Hi,

    1、你的板子的链接是?

    2、淘宝

    3、6帧每秒

    4、我觉得你图像慢的问题不在RAM或者flash里,建议你先别做这个尝试

  • HI, Yonggang Wang2,

                1. 板子的淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.46.R9HCOp&id=43373209519&ns=1&abbucket=8#detail

                2. 你说的6帧/秒,真的让我疯狂,你用的是CC3200 SDK中的例程吗? 代码可以共享吗?因为我仔细的测试过TI SDK中Camera Application

                    这个例程序,“file Open”就需要大概1.3秒(文件大小64K字节),所以每秒1帧都不会到。我觉得不是板子的问题,是串行flash的问题。

                    串行flash速度不够。

               3. 可以要你的联系方式吗? 我的QQ:32474259, 手机18565807177(深圳号码)

     

                    BR!

               

              

  • 关于第二点,是要支持HTML5的浏览器才会有反应的。你可能用的是IE.建议用谷歌浏览器或360浏览器。

  • 存flash的过程慢,要用websock_camera那个例程,同时最近出现个别websock_camera无法打开网页的问题,建议试试老版本的谷歌浏览器或者新的360浏览器。 淘宝搜索“CC3200 camera” 提供安卓APP测试实时效果