我在CC3200 上面接了CO2 的传感器 用energia写程序 然后把数据传入到云端。
问题是, 每次板子和电脑用USB相连接的时候有数据输出。 但如果拿掉USB,我自己给CC3200提供电源,使用其WIFI功能,数据却没有办法传到云端。请问什么原因?
CC3200的wifi 功能到底代表什么?可以将板子收集的数据无线传入到云端吗?请问该怎么做? 我是用Energia写的编程,并且倒入进板子里。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你通过UART把程序烧到FLASH里面了吗?
Energia可能只是将程序下载到RAM里面,你重启后即没了。
你需要用UNIFLASH把你的程序烧录到FLASH里面。
Energia 的程序启动之后还是可以继续运行。
要使cc3200的wifi功能运行, 并且将收集到的数据上传到云端,我是否需要让它在station的模式下运行?
怎样让cc3200的板子在station的模式下运行呢?
我没有用过Energia的API, 如果你用TI的API的话,可以参考C:\ti\CC3200SDK_1.1.0\cc3200-sdk\docs\examples里面的CC32xx Getting Started with WLAN Station.pdf, 里面有解释如何把WLAN_STATION运行起来。