我想知道我们用uniflash烧录service pack 、程序、文件,这些是不是都是保存在外挂的flash,CC3200芯片的ROM是不是会被uniflash更改?
全新的CC3200的ROM需不需要用户去烧录程序的?
uniflash最大的flash大小是16M,如果用的是128M,那超出的空间会不会被擦除和写入???
如果所以的程序都是保存在外挂的flash,保密性怎么弄?
service pack这个是用来做啥的?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先,你所说的service pack, 程序和相应的一些网页文件或是加密文件都是存放在外挂的SFALSH里面的。 芯片内部的ROM主要是集成了CC3200的外设驱动程序和固化了TCP/IP等网络协议。它不支持用户烧入程序。
其次,CC3200支持的最大SFLAH是128Mb,uniflash上面写的是16MB,两者是相同的。因为1Byte = 8bit。
现在版本的CC3200暂时对SFLAH的保密性支持有限,下一版本的CC3200会对应用程序和网络协议包都加密。
service pack主要是用来对网络协议,各种加密协议相关的支持。具体的可以参考下面的链接对应的release note:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC31xx_Release_Notes
谢谢