请参考最新的机智云的CC3200的代码:
下面介绍的是如何将CC3200 LaunchPad 接入机智云服务器。具体的操作请参考附件的PDF。
请注意这份代码只是一份基础的展示CC3200如何与机智云连接和心跳,后续的具体产品相关的协议需要用户自己开发。
谁有兴趣希望添加功能或者bug fix的话,请本着开源共享的精神,将你们的补丁可以附件在这个帖子上。
如果合适集成到github上的,我会集成进去。
1. 登录机智云
请确保在开始之前已经注册了机智云开发者账号,如果没有可以访问机智云网站注册
2. 创建新设备
- 在登录之后添加一个CC3200 LaunchPad 设备,或者也可以通过模板去创建一个。
- 为CC3200 LaunchPad LED D7 创建一个数据点
- 按照 向导点击下一步,最后可以按照demo APP,或者下载SDK去定制APP
3. 获取Product Key
- 在设备创建好之后,进入个人项目,然后得到Product Key
-
CC3200的代码存放在github.com,请从下面的链接来下载
github.com/.../releases -
选择一个版本,然后点击zip就可以获取到最新的代码
-
修改CC3200代码
在SimpleLink-CC3200.git\example\getting_started_with_wlan_station\gagent\include的gagent.h里面有一个宏定义:#define PRODUCT_KEY,
请将它修改成为上面你创建好的设备的product key. -
在common.h里面修改你要连接路由器的SSID和密码。
5. 运行程序连接到机智云
- 用IAR打开wlan_station.eww, 然后编译下载到CC3200LP里面运行
- 连接到机智云分为两个步骤,第一个通过访问HTTP Server来获取MQTT服务器的IP
第二步是每隔50秒发MQTT心跳包PING,服务器会返回心跳包的回应PONG。
如果有看到下面的LOG说明心跳是正常的:
INFO MQTT Send packet length=2
CRITICAL GAgent Cloud Ping ...
CRITICAL GAgent Cloud Pong ..
3. 从机智云网站上可以看到你的设备的状态信息:
6. 可以在机智云网站上生成IOE demo的APP,在手机上安装,然后就可以扫描到CC3200 Launchpad,进行绑定。
7. 添加内容去为你的设备做定制化的数据交互。