This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

http_client_demo例子 post方式提交表单问题



TI工程师,您们好!

       最近在SDK1.1.0版本试了http post获得json信息,获取不了,主要在填充表单那部分,SDK没有相关的程序代码。

broadbox.net:6060/.../toy.json

以上是要获取的json信息。

程序代码主要参数如下


#define PREFIX_BUFFER "/broadbox-api/user/reg/toy.json"
#define HOST_NAME "broadbox.net"
#define HOST_PORT (6060)

POST方式填充表单:

lastFlag = 0;
lRetVal = HTTPCli_sendField(cli, HTTPCli_FIELD_NAME_FROM, "phone=13810112345", lastFlag);
lRetVal = HTTPCli_sendField(cli, HTTPCli_FIELD_NAME_FROM, "sn=13810112345", lastFlag);
lastFlag = 1;
lRetVal = HTTPCli_sendField(cli, HTTPCli_FIELD_NAME_FROM, "relationAccount=app_659c8cd3401342278a3824c1c5cdab6b", lastFlag);

if(lRetVal < 0)
{
  UART_PRINT("Failed to send HTTP POST request header.\n\r");
   return lRetVal;
}

获取得的json跟没有填充表单一样的信息。地址:broadbox.net:6060/.../toy.json(一模一样)

请问TI工程师,在那部分要修改的,POST填充表单不是采用FROM吗?

谢谢您们!