前一段时间买了2块TI的CC3200-LAUNCHXL V4.1的开发板,直接上电测试,能在手机或笔记本找到mysimplelink-xxxxxxxx的wifi,并且能用浏览器打开网页http://mysimplelink.net/ , 还能读取传感器的一些数值,LED指示灯能按OOB这个教程上写的进行闪烁。但昨天做了一些后续的实验,遇到了一些问题,请TI工程师帮忙。
其中一块是按照《CC3200 SDK实验操作指南 Wlan Station V1.0》这个教程,用CCS编译wlanstation的工程源代码,编译顺利完成,然后按F11下载后全速运行。在串口助手那里只显示以下信息,但在手机/笔记本上都无法找到mysimplelink-xxxxxxxx的wifi
*************************************************
CC3200 Out of Box Application
*************************************************
Manufacturer ID: 0x5449
Device ID: 0x67
Configuration register value: 0x7480
CHIP ID: 0xf8
怀疑程序是否继续往下跑了。
第二块板是按照《CC3200 LaunchPad物联网应用 Exosite Could例程 V1.0》这个教程来做的。按照教程,用uniflash很顺利的把程序烧写到flash中,然后拔掉SOP2上的跳线帽,上电重新启动,串口助手什么提示信息都没有出来,在手机/笔记本上都找不到mysimplelink-xxxxxxxx的wifi。按照教程,重复烧写了几次,故障依旧。按照教程,按住板卡上的按键 SW3,再按一下复位键等 5s 左右再松开 SW3也没有反应。备注:用uniflash擦写的时候,flash用8MB和1MB的选项都试过,都没有用。
请TI工程师帮帮忙,项目紧张啊!!