您好,
最近选购了一块CC3200 Launchpad Rev4.1的板子。
尝试运行各种带有SimpleLink的例程,比如Getting_Started_with_AP和Getting_Started_with_Station,在作为Station工作的时候搜索不到附近的路由器,在作为AP的时候,我尝试用PC连接到CC3200,也找不到信号。我是用IAR4.30来烧写程序的,Service Pack是最新的,在国外TI论坛也问过TI员工,他们让我运行一下Scan_Policy例程,我运行了,可是搜索不到我的路由器,我有两个路由器,而且其中一个已经用在了CC3000的项目中,所以应该能搜索到它的信号,不知道怎么回事。
有一个情况,在我刚拿到板子的时候,我尝试运行了一下HTTP Server的例程,里面需要我将VCC和Pin58连接在一起,可是我当时马虎,把VCC和5V(P2)连接在一起了,不知道这样是否把板子损坏了,以至于我一直不能成功运行程序。基本例程中尝试了Blinky,点亮LED,是成功的, 串口打印倒是也能正常工作。
这是我在运行Scan Policy时候的截图 :
谢谢您的回复
Zhang JiaYi