Ti工程师 及 其他大神, 大家好,
我想使用CC3200 的 hibernate节电功能,就是平时不用的时候尽量低功耗,当需要使用的时候,通过外部按键唤醒芯片,该功能理想流程如下:
1、当设备(cc3200)上电后立刻进入hibernate模式;
2、外部gpio触发唤醒芯片
3、芯片设置STA模式,并关联到AP
4、和AP通信结束后返回hibernate模式;
问题:
1、请问上述流程是否可行 ???
2、如果可行,我看hibernate模式就支持gpio0~gpio6的事件触发,但是这些gpio中断对应的bit位我不太清楚 ??
3、如果task的运行函数为GPIO初始化等操作,进入hibernate模式后,下一次GPIO中断触发是否会生效(hibernate模式会停止GPIO吗 ?)
4、hibernate影响network处理器的相关的休眠,还有其他模块受影响无法工作吗?
5、请问有没有更好的解决方式,我是要求GPIO中断唤醒芯片 ??
谢谢大家