TI工程师,你们好:
我们的产品用到了CC3200,在很长一段时间里,这个问题都没得到解决。
CC3200擦除,烧写SP和CODE后,运行没问题。如果一致运行不断电,也没问题。但是如果有时断电再起来的话,文件操作就会失败,无论怎么操作都是返回
#define SL_FS_NO_DEVICE_IS_LOADED (-49),只要这个问题发生了,那么后面再重启也一样,除非重新擦除,烧写SP和CODE后,才能往下跑。我使用的Flash是跟官方开发板上的一样的,即便我把官方开发板的Flash焊下来,放到我们的板子上,情况也是一样。
非常期待TI能帮忙看看这个是什么问题。谢谢