This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于WL1831的Wifi和BT工作共存的问题

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

Hello,你好,

在看贵公司的WL1831和WL1835二合一芯片资料有一个问题想请教下。

不知道是否支持如下工作状态:Wifi保持和远端例如wifi hub连接但不进行任何数据操作,Host CPU通过蓝牙来传输低速率数据。

这个场景的假设前期是一旦外界有Wifi相关活动,整套系统能够快速切换到Wifi模块上。当外界的Wifi活动停止,整套系统回到原来的蓝牙模块上继续刚才的数据传输。

最近在听一家公司介绍他们的低功耗Wifi技术的时候,他们的Wifi芯片设计即将内部CPU分为两个,一个专门处理连接协议,一个做应用处理,所以当整套系统处于“休眠”的时候,两个CPU只有负责连接协议的仍然在工作,让WiFi always on line的同时又实现了较低功耗,好处是系统唤醒是因为连接一直在保持,整套系统唤醒的速度会很快。他那个只是单Wifi芯片。

不知贵公司二合一IC是否有类似的让Wifi 连接总保持,低速传输的时候使用蓝牙,一旦需要高速传输就转Wifi,因为Wifi连接一直在,两个状态转换间隙很短。

当然,所谓并行工作其实仍然是时分工作,两个RF电路可以通过switch快速切换,如果现在设计上已经支持,那关键是软件处理吧。

Br,

Nick