TI工程师:
您好!
目前使用CC3200做tcp通讯,在client端调用sl_send函数发送数据,现在的问题是在数据较多的情况下,sl_send函数耗时较长,但是我希望不管是否发送成功,sl_send函数能及时返回。
1、目前采用了设置为noblocking的方法,sl_send函数会及时返回-11,但是问题是一旦返回一次-11,就再也发不成功了。请问这种情况应该怎么解决?
2、接收可以设置SL_SO_RCVTIMEO使函数尽快返回,发送是否有SL_SO_SNDTIMEO?
希望尽快得到回复,谢谢!