This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

自己设计的PCB能使用手机连接,但是不能连接到官方的板子上面?



自己设计的PCB可以正常工作,可以通过手机连接到WIFI,但是不能与别人设计的板子进行连接通行。

  • Hi Yijun,

    您好!

    您设计的板子做了WIFI射频测试么? 还是只是做了部分功能性测试?  您的板子可以跟TI的EVM板做通信么?谢谢!

  • 由于手头设备的问题没有进行WIFI射频测试,但是通过手机无论是自己的板子在AP还是station都可以连接的,并且距离也还可以的,但是不能连接到TI的板子上面,我使用的是外接天线,没有使用板载天线,会跟这个有关系吗