近日在学习CC3200,但是对RTOS是新手,所以有一些问题想请教
1 关于操作系统的问题
我看到SDK的例程中有很多是用到操作系统的,但是在IAR中并没有找到操作系统相关的C文件,只有一个OSI.h感觉是和操作系统相关的。
但是编译却没有错误,请问是如何实现的?
如果我想自己创建一个RTOS的工程,那我应该怎么做?是否需要把FREERTOS的C文件添加到工程中?
2 关于Service Pack
这个东西具体是干什么的?
看到似乎包含网络处理器的固件,那么还有其他功能吗?
为什么Service Pack的版本需要和SDK的版本对应?
我手上的板子的CPU是XCC开头的,这个和正式版本的区别只是可用内存变小吗?刷了SP之后,可用内存是256K还是172K?