最近正在测试 wifi_audio_app 这个例程,但是不知道怎么通过路由器把两片 launchpad连接在一起呀?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,看到你的帖子已经成功调试完WIFI AUDIO这个DEMO,不知你修改了哪些地方,能否把你修改的地方发给我看看。最近我也在调试这块,可一直都未调通。求助!
楼上的同事请参考这里:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC32xx_Summary_of_Known_Issues#Applications_Changes
Yonghua Pan
你好
首先感谢你回答我的提问!!!
按照你的链接修改代码后,还是没有成功。需要你再次提出宝贵的建议。
首先需要说明的是,官方的demo, IIC配置3254应该没有问题,调试时发现写入的值与读出的值是相等的。
然而在调用
lRetVal = AudioSetupDMAMode(DMAPingPongCompleteAppCB_opt, \
CB_EVENT_CONFIG_SZ, RecordPlay);
我发现,回调函数
void DMAPingPongCompleteAppCB_opt()
{
unsigned long ulPrimaryIndexTx = 0x4;
unsigned long ulAltIndexTx = 0x24;
unsigned long ulPrimaryIndexRx = 0x5;
unsigned long ulAltIndexRx = 0x25;
tDMAControlTable *pControlTable;
if(MAP_uDMAIntStatus() & 0x00000010)
{
I2SIntClear(I2S_BASE, I2S_INT_RDMA);
只能进入一次,以后再也进入不了了。不知道是什么问题???即使我把网络部分全部去掉,就只留初始化的配置,断点依然只能进入一次。
还有我想问的是,这个DEMO你们测试通过了么???
已经搞了快半个月了,还是没头绪,一直都在原地打转。请大哥看到后,帮我提出高贵意见,在此先表示感谢!期待你的回复!