This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3235S: 关于SPI通信

Part Number: CC3235S


您好,我想知道CC3235S SPI通信过程中数字,SPI接口的电平标准和供电电压,由0-1变换时的电压

*********************************************************************************************************************************************************************************************

我在代码中,有一个while循环,需要判断spi获取的数据 a 是否为0x94我一共有两块板子。

逻辑分析仪的Vth为1.65v

板子1:

我用逻辑分析仪抓包sclk、cs、miso、mosi时,MOSI为0x94,但在CCS debug中,该变量 a 却为0

板子2:

我不接逻辑分析仪时,代码一直在while中死循环,接上逻辑分析仪后,跳出while循环,既变量 a 为0x94

麻烦您,我该排查哪些方面

*********************************************************************************************************************************************************************************************

我又用示波器进行了测量

不接逻辑分析仪:变量值0x30,示波器波形

接逻辑分析仪:变量值0x94,示波器波形

示波器图片不清楚,我上传了网盘,您看一下
链接:pan.baidu.com/.../1dj2VemcuRK9z4reSpfZb8w
提取码:i4pj