IT员工:
你们好!我现在想实现这样的功能,3200首次上电的时候,需要设置成AP模式,用手机连接到3200上,并且将家中路由器中密码传递给3200,3200收到后切换模式,连接到家中路由器,并且能够保存住密码,下次上电的时候如果扫描到周围有上次连接过的无线网,那么跳过AP配置,自动连接,如果没有的话,重新进入AP设置。现有几个问题想请问下:
(1)我的硬件上没有做开关切换AP模式,那么GPIO3引脚,上电时刻,在硬件上是否需要上拉,还是不论是否上拉均可实现这个自动转换的过程
(2)如果使用SmartConfig,在sdk的例子httpsever中见到调用SmartConfigConnect,但是里面没有看到设置AP是哪个函数,麻烦能够指出;
(3)怎么保存住已经连接的无线网的信息,是调用sl_WlanProfileAdd函数吗?
(4)上电时刻,调用哪个函数来扫描连接已经连接并保存了连接信息的无线网。从而判断是否需要进行AP设置。
(5)安卓端的SmartConfig究竟怎么使用,上面的NetWork name应该是指3200要加入的路由器的名字吧,一直设置提示找不到新的设备
谢谢