1.cc3200lp,当时设置了pin8(就是板上标的p62)为HIGH,是拿万用表在"5v" 和"GND", pin8之间胡乱测了一下(也可能让某些引脚短路了),
然后电脑上显示usb口出现电涌,
然后板子就没有反应了,serial port也找不到了,请问有什么方法可以救活这块板吗吗?
2.我想给个传感器供电,需要5v,读完传感器的数据后就休眠,这时就不想给传感器供电了,等休眠完唤醒后再给传感器供电,请问怎么做到?
首先我试了板上的5v供电,即使进入hib,也是正常供电的;如果通过设置pin为high,又只有不到3v的电压。
请在百忙中给予赐教!谢谢!