CC3200配套有源代码不需要移植大改的传感器求推荐,温湿度 气压 光照 PM2.5 风力 风向 传感器 谢谢啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC3200配套有源代码不需要移植大改的传感器求推荐,温湿度 气压 光照 PM2.5 风力 风向 传感器 谢谢啊
可以参考一下SDK里面的例程i2c_demo, 里面可以读写寄存器的。不过你所需要的这么多传感器,还是要看它们的规格书,根据i2c或UART来读写的。
你好,我现在用I2C外接湿度传感器AM2320,用历程里面的读写函数得不到想要的结果,我该怎么办?如能指点,感激不尽.
你可以参考一下CC3200 launchpad,上面就有温湿度的传感器。
请参考电路图C:\ti\CC3200SDK_1.2.0\cc3200-sdk\docs\hardware\CC3200-LAUNCHXL_SCH_Rev4p1-a.pdf
我就是在参考了CC3200板载温度传感器加速度传感器的使用后想自己外接一个传感器试试,现在我用I2C例程,使用默认管脚PIN1 PIN2 做时钟和数据。当向我的外接I2C设备 write 一个命令(格式确认正确) 超级终端显示:I2C Write failed Error in processing command . 但是向板载的温度传感器Write 命令就 显示I2C Write 、complete。是I2C_demo例程的API和我的外接I2C所需要的驱动不相符吗?
电路图我看了,I2C总线上的上拉电阻应该已经加上了,不用我自己加了吧,只用把J2,J3短接就行吧
利用示波器抓取数据线波形,对比芯片手册的时序要求,和目前的数据波形比较,是否存在时序上有问题。